结果:找到"IAR C++ ",相关内容35条
- 技术革新!USB-C接口为笔记本与显示器带来无限可能
- USB-C接口如今已成为笔记本与显示器连接的优选方案。无需担心正反插错,支持雷电4和DP视频信号输出,高速数据传输,还有最高100W的快充功能,真是方便又实用!一线连接,多功能融合通过这个接口,你可以轻松连接外接显示器、存储设备,还能实现PD快充,真是一举多得。越来越多的显示器开始采用USB-C接口,不仅保留了传统的DP和HDMI接口,还新增了USB-C视频输入,让笔记本电脑用户的使用体验更加出色。一线通,简洁高效使用USB-C接口连接显示器,不仅可以传输视频信号,还能为设备进行充电。这样一来,长时间使用视频输出就无需担心电量问题了。部分显示器还集成了集线器功能,允许你在传输视频的同时连接存...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: TYPE-C桌面显示器 TYPE-C双C接口盲插显示器 发帖人:花花的蝴蝶 发帖时间:2024-03-01 09:16:00
- microB转type-c。microUSB3.0转type-c,移动硬盘接口转type-c
- microB转type-c。microUSB3.0转type-c,移动硬盘接口转type-c主要是移动硬盘的microUSB3.0转type-c。未测试,未测试,未测试,求大佬指点。求大佬指点。求大佬指点。
- 所属专栏: 技术交流 标签: micro B转type-c。micro USB3.0转type-c,移动硬盘接口转type-c 发帖人:不懂电路的小白 发帖时间:2023-07-28 17:07:00
- 单片机开发工程师
- 招聘单片机开发工程师(8-13K)一、任职要求1、大专以上学历,25-35岁,计算机及相关专业,有相关智能家居工作经验或毕业优秀已毕业亦可;2、有家电控制器单片机开发经验,精通C/C++;(必备基础)3、有良好规范文档与编程习惯,良好的团队协作和沟通能力,较强的学习能力和解决问题能力。有意向请留言或者在BOSS直聘上联系我,或者发简历到此邮箱:wenwen.chen@tantron.com福利待遇:1.五险一金(社保一档)+年终奖+节假日福利+下午茶+生日福利+法定假期+拓展活动+免费零食区+上班地点:广州黄浦区
- 所属专栏: 单片机开发 标签: c++ 发帖人:单片机开发工程师 发帖时间:2023-04-17 19:57:00
- 你知道为什么现在手机电脑都是Type-C接口吗?
- 随着科技的发展,各种电子产品也在不断地更新迭代,我们可以从简单的充电口变化上得到印证,例如最早的手机使用的宽口B-5Pin型接口到MicroUSB接口,目前有些比较老的安卓手机就有这样的接口,到了现在,普遍被使用的传统Micro-USB接口呈现出被Type-c接口取代的趋势。很多中高端的手机或者轻薄笔记本上都陆续配置了Type-c接口,同时舍弃了其他所有的接口。那这是为什么呢?Type-C接口有什么优点呢?下面跟金航标小编(www.kinghelm.com.cn)一起来看下~1、传输速度相对于传统的数据接口,Type-C接口的数据传输速度更快,USB3.1TypeC的理论传输速度可以达到10...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: Type-C接口 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-08-15 16:48:00
- type-c母座有哪些优势与缺点你知道吗?
- 随着电子产品的普及,现在的人们因为生活或工作的需要大多数都会用到智能手机,所以很多时候都会用到USBtype-c接口的连接器,其中type-c连接器最重要的插件就是type-c母座。就目前来说,type-c母座在整个手机连接器市场的占有量还是挺大的,那么连接器用type-c母座的优缺点到底有哪些你知道吗?下面金航标(www.kinghelm.com.cn)小编就为你科普一下:Type-c母座五大优势特点优势一1.type-c母座的连接方式上可以正反接插连接,而且还能两方向的互换使用。优势二2.type-c母座其一般机械寿命上可以承受1万次反复插拔。优势三3.type-c母座兼容支持数据音频设...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: type-c 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-08-12 10:01:00
- 金航标告诉你日常生活中如何充分利用type-c连接器
- 如今是电子产品时代,手机是日常生活中不可缺少的物品。现在大部分使用typec连接器,不仅是为了提高充电速度,而且也没有正负极之分。那么除了这两个功能之外,typec连接器就没有其他功能了吗?接下来,就跟金航标kinghelm小编来看看在日常生活中如何充分利用typec连接器。1.保持快速投射及其频率。现在的工作大部分都和新闻媒体有关,尤其是公司办公室,对投影仪应该比较熟悉。然后,如果带有typec连接器的手机连接到HDMI电缆,可以随时拥有投影屏幕。操作方法非常简单。将typec连接器端插入电脑,然后将HUDMI端口插入投影仪。连接后,将出现一个弹出窗口。2.外置移动U盘。做生意和学习的人总...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: type-c连接器 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-14 10:10:00
- 单片机C语言零基础入门05-逻辑运算
- 硬件家园单片机C语言零基础入门资料汇总链接:https://mp.weixin.qq.com/s/hMTreNUX_V90461tvALjJA一、逻辑与或非基础理论:逻辑与或非,运算对象是布尔值(1或0,真或假),类似于数字电路的与门,或门,非门。与关系运算符配合,一般用于选择语句与循环语句中1、逻辑与符号为&&。参与运算的两个表达式都为真时,结果才为真,否则为假。例如:uint8_ta=3,b=5;if((a==3)&&(b==5)){执行};2、逻辑或符号为||。参与运算的两个表达式只要有一个为真,结果就为真;两个表达式都为假时结果才为假。例如:uint8...
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 单片机 C语言 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-12-09 18:01:00
- 嘉立创手工焊接开始接单各种USBTYPE-C均已上架
- 朋友们嘉立创开放手工焊接啦,只要是器件型号前面有"手工焊接"字样的,均可以下单选用。嘉立创贴片,不收开机费、不收钢网费,工程费只需50元。目前上架的【手工焊接】器件有3万余种,各种USBTYPE-C插件。。。。均已上架嘉立创可选用的器件近8万种可贴器件,还会继续增加可以在【可贴元器件库(可购买/可邮寄)】内进行查看手工焊接收费方式:手工焊接工程费:50元手工焊接焊点费:0.1元每个焊点下单方式:与正常贴片下单流程一样,选上【手工焊接】的器件,即可以手工焊接。手焊交期:在SMT交期上增加一天(目前SMT交期二天)贴片收费方式贴装工程费:50元贴装焊点费:0.01元每个焊点为保证焊接品质,暂时每...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: USB TYPE-C 发帖人:熊大 发帖时间:2020-12-01 13:53:00
- 实用视频免费下载,拿走不谢。C基础,硬件基础,阅读手册,模块化编程,最强点灯等
- 实用视频免费下载,拿走不谢。C基础,硬件基础,阅读手册,模块化编程,最强点灯等1、硬件基础经验之谈-元器件选型与应用,另外包含了阅读数据手册与开源项目https://yunpan.360.cn/surl_yYvwpssLNGB2、十年老司机的单片机C语言基础https://yunpan.360.cn/surl_yYHzJ4VU57t3、十年老司机的单片机模块化编程https://yunpan.360.cn/surl_yYvwpYWpTIT4、最强点灯-模块化编程与状态机编程https://yunpan.360.cn/surl_yYvw4KMPRV65、示波器使用https://yunpan....
- 所属专栏: 技术交流 标签: 视频 C语言 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-07-28 15:17:00
- 哪位用过IAR的C++编译器开发过STM32芯片吗?
- 相比C语言,C++还是有不少特性的,只是C++对资源要求较高,所以开发STM32等嵌入式或单片机系统,还是C为主。作为嵌入式编译器行业、全球领先的IAR公司(成立于1983年,职员才167个人,纳斯达克上市企业),一向有名,哪位用过IAR或者其他家的C++编译器开发过STM32芯片吗?分享点经验看看。
- 所属专栏: 技术交流 标签: IAR C++ 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-06-07 15:42:00
返回